This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:使用 TPS23755和 TPS2121进行无缝切换时出现问题

Guru**** 2506635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406050/tps23755-issues-with-seamless-switchover-using-tps23755-and-tps2121

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件:TPS2121

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将结合使用 TPS23755以太网供电(PoE)供电设备(PD)控制器和 TPS2121、以便在 PoE 和直流插孔之间进行无缝电源切换。 但是、我们遇到了切换不像预期那样无缝的问题。 具体来说、我们在切换过程中发现了一个微小的延迟、这会导致我们的系统重新启动。

对于优化 PoE 和直流插孔之间的切换时间、有没有具体的建议?
是否存在我们应考虑的任何其他因素或元件来最大程度地缩短延迟?
非常感谢您提出任何见解或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaman:

    我们的 PD 应用程序专家目前不在办公室、请预计他的答复会略有延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaman:

    感谢您发送编修!

    您能否分享 pdf 版本的原理图? 图像分辨率太低、无法查看。 谢谢!

    此外、我们的 TPS23755评估板(https://www.ti.com/tool/TPS23755EVM-894)是无中断过渡。 它不使用 TPS2121、其中 D3用于 ORing 和开关;D8用于 ORing。  

      

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    感谢您的答复。  

    原理图的 pdf 版本如下所示:-

    e2e.ti.com/.../1513.PoE_5F00_1.pdf

    此致、

    Yaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yaman:

    感谢您的 pdf 文件。 我下周会给您回复。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaman:

    感谢您的耐心。

    对于原理图、我没有看到 TPS23755EVM 侧的 ORing 问题。  无缝切换丢失可能是由 TPS2121的双向 FET 无法足够快地响应引起的。  

    我建议您将 E2E 发布到  TPS2121团队。 如果仍想仔细检查 TPS23755EVM 中的原始无缝切换电路、可以 DNP R308、U24、然后安装 D29并短接12V_ADAPTER 和12V_POE。  

    此致、

    Diang