This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:TPS61165EVM-283:软件和器件配置有困难。

Guru**** 2386380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395294/tps61165-q1-tps61165evm-283-difficulties-with-the-software-and-device-configuration

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61165USB-TO-GPIO2

工具与软件:

大家好

我最近购买了 TPS61165EVM-283、在软件和器件配置方面遇到了一些难题。

EVM 套件中没有软件 CD。 首次尝试下载 GUI 时、我按照用户指南中的链接进行操作、但显示错误消息(slvc422a)。 我想可能 是因为我的设备有 Windows 10版本、而该 软件仅与操作系统 Windows 2000或 Windows XP 的旧版本兼容  

我设法找到可以安装的版本 TPS6116x/70控制器软件、 但我不确定它是否正确、因为我仍遇到错误消息、无法准确设置反馈电压。

该软件会指示 IC 已禁用、即使它通电并消耗电流、 并且 为了开始对器件进行写入、"CTRL"引脚模式应该设置为高电平(我不会通过 CTRL 引脚使用 PWM 调光功能) (请参阅图像1中的结果)。

=>我已经使用5V @ 1A 作为电源的限制电流为它加电。

  • 图1:  

我已尝试根据原理图操作 CTRL 引脚、但没有成功  -  其中说明 CTRL 信号需要是高电平、所以我用"ON"引脚侧进行分流、设置为电源电压5V (在原理图和汇编 sch 中用红圈表示)。 - 参见图2)

在这两个评估中、当"CTRL"引脚处于高电平或低电平时、SW 工具无法配置 VFB。

  • 图2:  

我希望您能就这些问题提供一些指导。

谢谢!

内斯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nesrine:

    如果您要使用 GUI 控制 TPS61165、则应移除 JP1上的跳线。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我叫 Anubha、是为这位客户提供支持的 FAE。  

    他们已尝试移除 JP1跳线、但仍然出现问题。  

    请您优先考虑一下这个问题吗? 我的客户自3周以来未能提前。  

    感谢您的支持!

    此致、

    Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    好的、让我设置一下我们的 EVM、以便稍后为您提供参考。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    我可以按照以下步骤使用 GUI 来控制 TPS61165:

    1.移除 JP1上的跳线

    2.为 EVM 提供5V 输入电压

    3.打开 GUI、将"CTRL Pin Mode"切换为"Easy Scale"模式

    4.选择 FB 电压、确保点击"Write"按钮来发送数据

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单概述一下、我目前使用的是 TPS61165EVM-283 (HPA283修订版 C -2009) 连接到 GPIO2适配器 2006年 . 尽管多次尝试修改 CTRL 引脚状态、但仍未达到确认状态。

    这些是我申请的条件:

    情景①:按照您建议的完全相同的说明操作:

    1. 移除了 JP1的跳线
    2. 通过 USB-TO-GPIO 适配器将 EVM 连接到 PC
    3. 为 EVM 输入电压提供5V 电压
    4. 打开 GUI、将"CTRL Pin Mode"切换为"Easy Scale"模式
    5. 与点击"Write"按钮相比、选择200mV 作为 FB 电压。

    => 仍然未发生来自 IC (驱动器)的确认、板载 LED 也未亮起。

    情况 ② μ A :通过 PWM 信号进行模拟调光

    1. 移除了 JP1的跳线
    2. 通过 USB-TO-GPIO 适配器将 EVM 连接到 PC
    3. 为 EVM 输入电压提供5V 电压
    4. 将函数发生器连接到 JP1的 CTRL 侧

    请注意、函数发生器生成具有以下规格的 PWM 信号: 振幅≈4V 频率(PWM)≈7.5KHz [见下图]

    =>即使在提供 CTRL 引脚 PWM 信号后、也没有发生 LED 调光这是 GUI 的结果。

    我无法真正确定这种行为的根本原因。 我将等待您的提示响应。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nesrine:

    似乎此问题与您的适配器有关、您是否更新了其固件? 您会在下载 GUI 的文件夹中找到"Firmware Flashing Utility.exe"。 连接 USB 适配器并双击.exe。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、确实我已经更新了 适配器的固件。 但是为了确保我使用的是正确的版本、 您可以连接适配器最新固件的链接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nesrine:

    所以 LED 不能点亮? 您的电路板上是否安装了 JP2跳线?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我使用万用表检查了它们的功能、它们没有损坏。 是的、执行测试时、JP2上的跳线已安装、同时板上的 JP1跳线已移除。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nesrine:

    如果添加了 JP1跳线(将 CTRL 连接到 VIN)、则 LED 是否仍不会亮起?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的,确实我已经尝试了这个选项, LED 仍然不会亮起。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nesrine:

    很奇怪、当您给 IC 上电时、您能测量 VOUT 上的电压吗? 它等于 VIN 吗? 如果您的硬件连接正确、但仍然没有输出、我怀疑 EVM 上的 IC 可能已损坏。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我正在就同一个项目与 Nesrine 合作、最近进行了 。 我发现输出电压与输入电压相匹配。

    此外、我更换了 IC 并在更新反馈寄存器之前测量了 FB 电压。 最初、FB 电压为0.05V、但在更新代码后、使用5V 电源将其更改为1.9V。
    LED 仍然不亮!

    此致、

    阿尤布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayoub:

    您是否使用了电路板上的全部3个 LED? 如果在器件上电后 Vout 等于 Vin、则表示器件无法正常工作(不是升压电压)。 正常输出电压应~9.5V。

    您能否在设置跳线的情况下拍摄 EVM 的照片? 我来检查一下是否有任何问题。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    FB 电压约为1.9V 是正常的吗?

    第1次测试:

    我移除了 JP1、并尝试使用外部 PWM 信号控制 IC、但未发生任何情况。

    第2次测试:

    我安装了 JP1跳线、但仍然没有正常工作。

    注意:  我已对 IC 进行了多次更换、但问题仍然存在。 我已经测量了所有周围组件、它们似乎都运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayoub:

    您是否已焊接 SOT-23封装? EVM 应使用 WSON 封装进行焊接、并且不支持引脚对引脚兼容。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    该元件向后焊接、因此 WSON 和 SOT 的引脚排列应兼容(无需接触下方的散热焊盘)。 据我所知、这两个器件都具有相同的功能、因此这应该不是问题。 如图所示、如果镜像 IC、它应该具有引脚对引脚兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayoub:

    如果将 IC 向后焊接、它会点亮 LED 吗? 您可以再次尝试使用 GUI 来控制它。

    BR

    Patrick