主题中讨论的其他器件:TPS61165、 USB-TO-GPIO2
工具与软件:
我最近购买了 TPS61165EVM-283、在软件和器件配置方面遇到了一些难题。
EVM 套件中没有软件 CD。 首次尝试下载 GUI 时、我按照用户指南中的链接进行操作、但显示错误消息(slvc422a)。 我想可能 是因为我的设备有 Windows 10版本、而该 软件仅与操作系统 Windows 2000或 Windows XP 的旧版本兼容
我设法找到可以安装的版本 TPS6116x/70控制器软件、 但我不确定它是否正确、因为我仍遇到错误消息、无法准确设置反馈电压。
该软件会指示 IC 已禁用、即使它通电并消耗电流、 并且 为了开始对器件进行写入、"CTRL"引脚模式应该设置为高电平(我不会通过 CTRL 引脚使用 PWM 调光功能) (请参阅图像1中的结果)。
=>我已经使用5V @ 1A 作为电源的限制电流为它加电。
- 图1:
我已尝试根据原理图操作 CTRL 引脚、但没有成功 - 其中说明 CTRL 信号需要是高电平、所以我用"ON"引脚侧进行分流、设置为电源电压5V (在原理图和汇编 sch 中用红圈表示)。 - 参见图2)
在这两个评估中、当"CTRL"引脚处于高电平或低电平时、SW 工具无法配置 VFB。
- 图2:
我希望您能就这些问题提供一些指导。
谢谢!
内斯林