请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8300 工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS7A8300ARGRR 从2.2V 转换为1.9V
负载电流为1A
根据计算、IC 下的功率耗散为(Vin-Vout)* Iout +(Vin*Ignd)= 0.311W
以下快照中的总 Pd 是多少? 为什么它与上述计算中的0.311W 不同? 它是否包括离散损耗?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS7A8300ARGRR 从2.2V 转换为1.9V
负载电流为1A
根据计算、IC 下的功率耗散为(Vin-Vout)* Iout +(Vin*Ignd)= 0.311W
以下快照中的总 Pd 是多少? 为什么它与上述计算中的0.311W 不同? 它是否包括离散损耗?

谢谢
尊敬的 Nandini:
公式是正确的、根据工作点静态电流的预期值、计算得出的 Pd 数值是准确的。 但是、对于以下情况也是如此:
我看到在 WEBENCH PowerDesigner 电路中、输入端有分立器件和交流器件。 这也会导致(i_rms ^2) R 损耗。 这也是您看到功率损耗增加的原因。
此致
Ishaan