This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:低效率影响

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410204/tps7a8300-low-efficiency-impact

器件型号:TPS7A8300

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPS7A8300ARGRR 从2.2V 转换为1.9V

负载电流为1A

根据计算、IC 下的功率耗散为(Vin-Vout)* Iout +(Vin*Ignd)= 0.311W

以下快照中的总 Pd 是多少?  为什么它与上述计算中的0.311W 不同?  它是否包括离散损耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    公式是正确的、根据工作点静态电流的预期值、计算得出的 Pd 数值是准确的。 但是、对于以下情况也是如此:

    1. 仅器件的功耗
    2. 直流输入电压、输出电压、输出电流、没有交流分量

    我看到在 WEBENCH PowerDesigner 电路中、输入端有分立器件和交流器件。 这也会导致(i_rms ^2) R 损耗。 这也是您看到功率损耗增加的原因。

    此致

    Ishaan