请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767 工具与软件:
您好-
在我们的应用中、我们为 TLV76701DRVR 提供12V 输入、且输出设置为5V。 输出电容器为4.7uF。 负载极小(1mA)。
在输入端、我们有~ 13.3uF 的组合电容以及1400欧姆的负载。 如果12V 电源因主电源损耗而消失、我们预计此电压会衰减至 Vout 以下。 不过、我们不希望 Vin 发生直接短路。
TLV767是否能够支持约为5mA 的反向电流? 或者您是否建议安装反向肖特基二极管?

谢谢你
Leon