This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:是否需要反向保护二极管?

Guru**** 2501755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410332/tlv767-reverse-protection-diode-required

器件型号:TLV767

工具与软件:

您好-

在我们的应用中、我们为 TLV76701DRVR 提供12V 输入、且输出设置为5V。  输出电容器为4.7uF。  负载极小(1mA)。

在输入端、我们有~ 13.3uF 的组合电容以及1400欧姆的负载。  如果12V 电源因主电源损耗而消失、我们预计此电压会衰减至 Vout 以下。  不过、我们不希望 Vin 发生直接短路。   

TLV767是否能够支持约为5mA 的反向电流? 或者您是否建议安装反向肖特基二极管?  

谢谢你

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    问题是、如果输入快速消失、那么产生反向电流的不仅仅是1400Ω;从 OUT 到 IN 的电压差(如果很大)可能导致反向电流远大于5mA。 通常、通常的指导原则是将反向电流限制为额定电流的5%(对于该器件为50mA)、但在这种情况下、反向电流不受限制。 因此、需要从 OUT 到 IN 的反向二极管来保护器件、或者输入端(在输入电容之前)的二极管也可以防止 LDO 输入与主电源一起崩溃。  

    此致、

    Nick