This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:原理图审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406550/lm5148-q1-schematic-review

器件型号:LM5148-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望将 LM5148-Q1用于其应用。 请查看客户原理图、并告诉我您的意见。  

1、输入范围:36V 至60V 典型值48V  

2.输出: 19V/10A、12V/10A   

e2e.ti.com/.../DCDC_5F00_CONVERTER1_5F00_R0_5F00_240828.pdf

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个重复的线程。 负责这款器件的工程师是 OOO、下周将回来、请等待他们的回复。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    请您可以使用您的规格详细信息填充计算器电子表格、每个设计对应一个、这样我就可以根据它来检查设计了、谢谢。

    LM5148-LM25148DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    感谢您的评论。  

    请参阅随附的如下计算表。  

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A3_5F00_19V_5F00_10A.xlsm

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A3_5F00_12V_5F00_10A.xlsm

    请查看客户原理图、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    下周请让我来看看、请注意周一的公共假期将于周二回复、

    感谢您的耐心。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    很抱歉推送您、但此申请有更新吗? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Nam,

    输出电压是我的反馈。

    1. Rsense make 3.3mR

    2. Lbuck 生成6.8uH

    3. MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET、因为该器件的栅极驱动电压是5V。

    4.建议使用外部补偿配置占位符。

    概述到此结束。

    1. 建议使用外部补偿配置占位器。

    2、 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET、因为该器件中的栅极驱动电压为5V。

    3. Rsense 使3.3mR

    建议考虑将多个转换器与时钟信号同步。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    感谢您的支持。  

    3. MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET、因为该器件的栅极驱动电压为5V。[/报价]

    在客户原理图中、它们使用 NVBLS0D8N08X、栅极阈值电压最大值为3.6V。  请告诉我 您为何建议5V 逻辑电平 FET? 使用具有5V   栅极阈值电压的逻辑电平 FET 是否是强制性选项? 请告诉我您的意见。  

    - APG009N08T 是与 NVBLS0D8N08X 相同的设备  

    以下原理图是根据您的建议修改的原理图。 请再次查看、并告诉我您的意见。  

    e2e.ti.com/.../5148.DCDC-Converter_5F00_LM5148_2D00_Q1_5F00_240906.pdf

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    它不是您需要考虑的 VGS、而是米勒平台电压。  MP 电压~5V、其过高。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    1.由于 米勒平坦区域电压升高、 可能导致开/关异常或者击穿。 对吗?  

    2.您是否能够为 LM5148-Q1推荐最大米勒平坦电压值? 请告诉我您的意见。  

    根据您的建议、客户希望将 MOSFET 更改为 NVMFS6H848NL、平台电压为3.1V。  

    3.是否适合采用 LM5148-Q1的客户应用?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    当使用高 MP 时、MOSFET 不会完全导通、并将在线性区域工作、导致损耗过大。  您建议的 FET 看起来基于 MP 级别合适。

    希望这对您有所帮助。

    David。