Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户希望将 LM5148-Q1用于其应用。 请查看客户原理图、并告诉我您的意见。
1、输入范围:36V 至60V 典型值48V
2.输出: 19V/10A、12V/10A
e2e.ti.com/.../DCDC_5F00_CONVERTER1_5F00_R0_5F00_240828.pdf
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户希望将 LM5148-Q1用于其应用。 请查看客户原理图、并告诉我您的意见。
1、输入范围:36V 至60V 典型值48V
2.输出: 19V/10A、12V/10A
e2e.ti.com/.../DCDC_5F00_CONVERTER1_5F00_R0_5F00_240828.pdf
谢谢你。
您好、Nam:
请您可以使用您的规格详细信息填充计算器电子表格、每个设计对应一个、这样我就可以根据它来检查设计了、谢谢。
LM5148-LM25148DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
David。
David、您好!
感谢您的评论。
请参阅随附的如下计算表。
e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A3_5F00_19V_5F00_10A.xlsm
e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A3_5F00_12V_5F00_10A.xlsm
请查看客户原理图、并告诉我您的意见。
谢谢你。
Hell Nam,
输出电压是我的反馈。
1. Rsense make 3.3mR
2. Lbuck 生成6.8uH
3. MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET、因为该器件的栅极驱动电压是5V。
4.建议使用外部补偿配置占位符。
概述到此结束。
1. 建议使用外部补偿配置占位器。
2、 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET、因为该器件中的栅极驱动电压为5V。
3. Rsense 使3.3mR
建议考虑将多个转换器与时钟信号同步。
希望这对您有所帮助。
David。
David、您好!
感谢您的支持。
3. MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET、因为该器件的栅极驱动电压为5V。[/报价]在客户原理图中、它们使用 NVBLS0D8N08X、栅极阈值电压最大值为3.6V。 请告诉我 您为何建议5V 逻辑电平 FET? 使用具有5V 栅极阈值电压的逻辑电平 FET 是否是强制性选项? 请告诉我您的意见。
- APG009N08T 是与 NVBLS0D8N08X 相同的设备
以下原理图是根据您的建议修改的原理图。 请再次查看、并告诉我您的意见。
e2e.ti.com/.../5148.DCDC-Converter_5F00_LM5148_2D00_Q1_5F00_240906.pdf
谢谢你。