This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:当输出上电异常时的低温条件。

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410175/lm25141-q1-low-temp-condition-when-power-on-the-output-is-abnormal

器件型号:LM25141-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM25141

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户将 LM25141-Q1电源用于 SOC PMIC。 现在、当处于-20℃ 或-40℃、时、输出异常、以下是测试范围(通道3是输出):

当然、我还让客户在正常温度条件下测试 LM25141-Q1:

PWM 模式

软件:  

输出纹波电压:

 

我认为这可能是环路问题、您能帮助审查他们的设计并提供解决方案来解决这一问题吗?

原理图:e2e.ti.com/.../1346.LM25141.pdf

计算工具输入 e2e.ti.com/.../LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_08FF_BUK9Y2R8_2D00_40H_09FF2D00_-revA2.xlsm:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们会尽快审查并回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现正积极检讨这问题、并计划在下周中作出回应、提出建议。

    此致、

    Ridge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    这个问题非常紧迫、你能帮助我们在下星期一加快进度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    对于客户原理图、我有以下注释、

    • 对于18A、Fsw=440kHz 时、3.3uH 电感器非常大。 您希望峰值电流模式降压转换器实现30%的电流纹波。 我确实看到原理图中列出了18A、时间仅为100us。 预期的标称负载电流是多少?

    • 现有设计的相位裕度太低。 客户的目标应是60度、计算器估计其在室温下的设计将低于40度。 由于现有的稳定性裕度很小、因此建议客户将所需的交叉频率降低到开关频率的10%、并遵循计算器建议的补偿要求。 以下是针对59度的相补角计算出的值:
      • RC1=1.15k、CC1=33nF、CC2=560pF
      • 请注意、如果其电感或输出电容发生变化、他们必须重新计算。

    • 客户能否提供其输出电容器的器件型号? 在低温条件下、输出电容可能会降额、以至于降压转换器环路不再稳定。

    此致、

    Ridge