请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LM25141
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户将 LM25141-Q1电源用于 SOC PMIC。 现在、当处于-20℃ 或-40℃、时、输出异常、以下是测试范围(通道3是输出):

当然、我还让客户在正常温度条件下测试 LM25141-Q1:
PWM 模式
软件: 
输出纹波电压:

我认为这可能是环路问题、您能帮助审查他们的设计并提供解决方案来解决这一问题吗?
原理图:e2e.ti.com/.../1346.LM25141.pdf
计算工具输入 e2e.ti.com/.../LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_08FF_BUK9Y2R8_2D00_40H_09FF2D00_-revA2.xlsm: