工具与软件:
尊敬的支持部门:
我有关于必须在 Battery Management Studio 中应用的设置的问题。
我的电量监测计是 BQ40Z50-R2、我的电池是4节锂聚合物电池组。 每节电池的标称电压为3、7V、容量为16.800mA、最大充电电流为4、2V。
我已经将该电池单元与单节电池设置进行了结合使用。
我的问题是:我必须在"Data Memory"页面中为一节电池或者整个电池组(4S)设置 
例如、充电电压是4*4.2V (16,8V)还是仅4.2V?
是每节电池的设计容量(4*16,8Ah)或每包16,8Ah
FC、FD... 也可以控制整个电池组? 
谢谢!
BR、
Martin