This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410881/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我有关于必须在 Battery Management Studio 中应用的设置的问题。

我的电量监测计是  BQ40Z50-R2、我的电池是4节锂聚合物电池组。 每节电池的标称电压为3、7V、容量为16.800mA、最大充电电流为4、2V。

我已经将该电池单元与单节电池设置进行了结合使用。

我的问题是:我必须在"Data Memory"页面中为一节电池或者整个电池组(4S)设置

例如、充电电压是4*4.2V (16,8V)还是仅4.2V?

是每节电池的设计容量(4*16,8Ah)或每包16,8Ah  

FC、FD... 也可以控制整个电池组?


谢谢!

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    对于 FD、FC、TD 和 TC、需要为一个电芯设置这些值。 "Advance Charge Algo"(高级充电算法)电压参数。 必须是整个电池组的电压。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    对于 Protections、Power and Gas Gauging 字段、我应该设置电池包或单节电池的相应值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    我建议查看 TRM 来回答这个问题、因为每个部分中都有许多参数。 太多了、我无法逐个讲解。 TRM 的第15.16节介绍了数据闪存表。 这会显示参数名称以及最小值和最大值。 如果要为单节电池设置数据存储器参数、则最大值将为5V (因为大多数单节电池化学成分都小于5V)。 如果最大值较高、例如32767、则适用于整个电池组。

    此致、

    Adrian