This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:布局检查

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408681/tps23751-layout-check

器件型号:TPS23751

工具与软件:

您好、先生、

是否可以帮助您再次确认此布局是否可行?

e2e.ti.com/.../TPS23751-_2800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../DAP_2D00_X3060W_5F00_MB_5F00_20240904_2D00_pd.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    是的、我们可以支持布局审查。 您可以共享一个.brd 或一个 。 PcbDoc 布局文件?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的帮助。

    我们使用焊盘布局软件进行 PCB 布局。 版式作业文件格式为.pcb。 你可以打开它吗?

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    在附件中、请找到我们从.pcb 转换而来的.brd 文件。 
    也许和最初的.pcb 存档略有不同、但我认为它与.pcb 存档非常相似。
    请帮助查看它。 谢谢!

    此致、
    Ian
    e2e.ti.com/.../DAP_2D00_X3060W_5F00_MB_5F00_20240905_2D00_poe.brd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢阅读 PCB 文档。 我应该能够在下周之前与您联系。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您在检查布局方面提供的帮助。 但是、预计下周三将被发射出来、能否  在下周二之前回复?  很抱歉给您带来麻烦。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ian、

    感谢您提供的信息。 我将优先处理这项工作、并在下周二之前与您联系。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的耐心。 请参阅以下评论:  

    1.我可能不熟悉该应用、有一个奇怪、如果在安装 R2时、您的电路将有57V 额定浪涌压敏电阻与 Bob-Smith 端接(隔离额定值为2kV)并联。 在这种情况下、隔离电压会降级。 则可能无法满足802.3bt 隔离要求。

     

    2.建议使 GND_EARTH 不跨越 PoE 线。 最好使用适当的入射距离创造清晰的边界。

     

    3. Vneg 在内层的多边形覆盖了一些通孔。 TPS2374.72的 PAD 也存在问题。

     

    4.初级侧 FET 与 Vneg 之间的距离太近。 请考虑增加到>0.6m 的距离以确保足够的间隙距离并减少噪声耦合。

    此致、

    Diang