This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090ARGZR 0xFD 寄存器读取

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410615/ucd9090a-ucd9090argzr-0xfd-register-read

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

工具与软件:

您好:

我们在项目中使用的是 UCD9090ARGZR、请您确认下面的读数是否正确?

在哪里可以从某些文档中找到器件 ID 信息?

$ i2ctransfer -f -y 0 w1@0x75 0xFD r32
0x1b 0x55 0x43 0x44 0x39 0x30 0x39 0x30 0x41 0x7c 0x32 0x2e 0x34 0x2e 0x33 0x2e 0x30 0x38 0x31 0x31 0x7c 0x31 0x36 0x30 0x39 0x32 0x32 0x00 0xFD 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff

感谢您在 ADVANCE 中的支持!

Br . Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    返回值为 UCD9090A =>正确。   有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slvu352。

    此致

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮您好:

    感谢您的快速响应!

    下面的截屏来自'46080. UCD 器件配置编程-1"的第45页、红色标记仅适用于 UCD9090、 在哪里可以 从某些文档中找到 UCD9090A 的信息?

    Br . Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    本文档适用于 UCD9090和 UCD9090A。

    请访问 https://www.ti.com/product/UCD9090A、您可以找到 UCD9090A 其他文档的链接

    安妮