请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 工具与软件:
大家好、TI 团队。
我有一个关于 bq76942的问题。
在我的情况下,电池由4个可拆卸的18650锂电池组成 。 用户可能会 意外地以反极性方式插入一节或多节电池。
我已经审阅了 BQ76942的 VC0、VC1、VCn 引脚等效图、这些引脚在内部集成了保护二极管、这些二极管以及外部平衡电阻器会将 VC0、VC1、VCx 引脚的电压钳位到安全电压范围。 因此、当电池反接时、BQ76942并不容易损坏。 我的理解是否正确?

此致!