This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池反极性保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407757/bq76942-battery-reverse-polarity-protection

器件型号:BQ76942

工具与软件:

大家好、TI 团队。

我有一个关于 bq76942的问题。

在我的情况下,电池由4个可拆卸的18650锂电池组成 。 用户可能会 意外地以反极性方式插入一节或多节电池。

我已经审阅了 BQ76942的 VC0、VC1、VCn 引脚等效图、这些引脚在内部集成了保护二极管、这些二极管以及外部平衡电阻器会将 VC0、VC1、VCx 引脚的电压钳位到安全电压范围。 因此、当电池反接时、BQ76942并不容易损坏。 我的理解是否正确?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、您好!

    遗憾的是、如果用户不小心插入了错误的插件、该器件不会提供电池反极性保护。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexis_H:

    感谢您的答复、我还有一个问题需要问您。 使用外部平衡电路时、电池输入电阻器 Rn 是否可以高于100欧姆的建议最大电阻? 例如、使用1K 的电阻值。 对 我的应用的电压进行测量不需要特别精确。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、您好!

    是的、您可以对电池输入电阻器使用更高的电阻值、但正如您已经知道的、我们建议最大电阻为100欧姆。 第2.5节平衡期间的电压测量精度 应用手册中的"使用 BQ769x2电池监测器实现电池平衡"一节中的说明、应进一步说明准确度可能有多大差异。

    此致、
    Alexis