This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:如何在不发送样片的情况下创建新的 Chemical ID?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399330/bq34z100-r2-how-to-create-an-new-chemical-id-without-sending-samples

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

是否可以在不向您发送样品的情况下生成新的化学 ID? 我已经使用了 GPCCHEM 工具并发送了一个文件。  建议的 Chemical ID:s DOD 误差大于建议的3%。 我们使用了6116并尝试缩短学习周期、但我们需要更好的 Chemical ID 才能继续。

我们有一个 Bitrode 设备和正确的测试基础设施可以自行进行测试。 是否可以在完成更新 Chemistry 所需的测试时仅发送数据文件? 我们使用12V、100 Ah 的大型镍氢电池、因此向您发送样片并不容易。  

请告诉我需要从生成的数据文件中获取更匹配的新化学 ID。  

提前感谢您。

BR

Stina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stina:

    遗憾的是、为了让我们为您创建自定义的 ChemID、您需要向我们发送电池以便进行表征。

    请联系您的支持 FAE 以获得有关此过程的帮助。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何与支持 FAE 联系? 获得电池特征以生成新的 Chemical ID 的成本是多少?

    提前感谢您。

    BR

    Stina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stina:

    请联系您当地的 TI 办事处、以帮助您查找支持性 FAE、或者他们也可以帮助您完成 ChemID 流程。

    如果您有任何问题、请告诉我、我可以在流程中为您提供帮助。 :)

    除了将电池运送到达拉斯的实验室所需的费用外、还可以免费获得定制的 ChemID。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我曾尝试寻求支持 FAE、但支持无法助我一臂之力。 请参见 CS2515076:分配 FAE 以提供支持。 他们建议我再次与您联系、以获取有关如何发送电池以生成新化学 ID 的流程的支持。  我需要发送12V 以上的电池(镍氢类型)、该结构不允许仅发送一个电池。 电池应该发送到哪个地址、以及发送给哪个联系人?

    期待收到您的反馈。

    BR

    Stina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stina:

    我已向您发送朋友请求,请您在接受请求后向我发送私人信息,我将提供说明。

    此致、

    Diego