Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具与软件:
您好!
是否可以在不向您发送样品的情况下生成新的化学 ID? 我已经使用了 GPCCHEM 工具并发送了一个文件。 建议的 Chemical ID:s DOD 误差大于建议的3%。 我们使用了6116并尝试缩短学习周期、但我们需要更好的 Chemical ID 才能继续。

我们有一个 Bitrode 设备和正确的测试基础设施可以自行进行测试。 是否可以在完成更新 Chemistry 所需的测试时仅发送数据文件? 我们使用12V、100 Ah 的大型镍氢电池、因此向您发送样片并不容易。
请告诉我需要从生成的数据文件中获取更匹配的新化学 ID。
提前感谢您。
BR
Stina