请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UCC24624
工具与软件:
大家好、我想提一个问题。 我们目前正在设计一个1000W 交流/直流系统、该系统采用具有 PFC UCC28180 + LLC UCC256604 HV 启动+ SR UCC24624的结构。
PFC UCC28180和 LLC UCC256604都使用12V 的 LLC 输出 AUX 电源。

如果 UCC256604的 PFC 关断连接至 UCC28180


初始启动失败、PFC 关闭、如图所示。 PFC 无法正常运行。

如何正确连接 UCC256604的 PFC OFF 引脚以正确控制 PFC UCC28180?