This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:使用 UCC28180 + UCC256604 (PFC 关闭)进行设计

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410068/ucc25660-design-using-ucc28180-ucc256604-pfc-off

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC24624

工具与软件:

大家好、我想提一个问题。 我们目前正在设计一个1000W 交流/直流系统、该系统采用具有 PFC UCC28180 + LLC UCC256604 HV 启动+ SR UCC24624的结构。

PFC UCC28180和 LLC UCC256604都使用12V 的 LLC 输出 AUX 电源。

如果 UCC256604的 PFC 关断连接至 UCC28180

初始启动失败、PFC 关闭、如图所示。 PFC 无法正常运行。

如何正确连接 UCC256604的 PFC OFF 引脚以正确控制 PFC UCC28180?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您的查询正在审核中。 我将在9月9日前回复您。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我需要更多详细信息来了解该问题。

    1. 当您说启动失败时、这意味着什么? 您能否共享测试条件(输入、直流链路电压、负载电流等)和相关波形?
    2. 您共享的波形是否是 UCC28180的 VSENSE 电压? 您能确认吗?

    此致
    Hemanth