This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:我们将适配器用作 MB&#39电源、当适配器未完全断电时、将其重新加电、且充电器没有 VSYS 输出。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409881/bq25723-we-use-an-adapter-as-mb-s-power-and-when-the-adapter-is-not-completely-powered-off-power-it-back-on-and-the-charger-has-no-vsys-output

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ24725

工具与软件:

使用19V 适配器在不连接电池的情况下为 MB 供电、当适配器关闭且其输出电压降至3.6V 左右时、充电器的 VSYS 没有输出、但当适配器重新上电时、LDO 输出正常。

另一个问题是、当 BQ25723的输入电压下降时、VSYS 电压在下降幅度仅低于2V 后开始降低、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    办公室外。 我们下周同一时间再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我需要尽快找出问题的原因。 如果您需要我们的原理图进行分析、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duan、

    当输入电压丢失时、BQ25723将报告 STAT_VDPM 故障。 您将需要清除该位以重新启动。 另外、当输入电压降至3.25V 以下时、它将触发系统重启。 因此、如果您等到 VBUS 低于3.25V、您将看到 POR、然后系统重新启动。 或者、您可以发送命令来清除 STAT_VDPM 故障并强制系统重新启动。  

    2.默认的 VINDPM 电平为 VBUS-1.28V。  当 VBUS 降至 VINDPM 以下时、如果没有电池支持、系统电压将崩溃并触发 STAT_VDPM 故障。 您可以设置 VINDPM =3.2V 以获得宽输入工作电压范围。 设置 REG 0x0A =0。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答。 我们现在使用 EC 来控制充电器、我们如何清除 STAT_VDPM 故障? 请告诉我具体的命令。 此外,我们以前使用 B24725等较旧的 IC 时,也没有这种问题。 我想知道为什么在当前的设计中会有这样的功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duan、

    只需写入 STAT_VDPM=0即可复位故障。 我们认为适配器移除/输入崩溃是  需要 EC 注意的严重情况。 BQ24725是另一个系列、可能不包含此功能。  

    此致、

    老虎