主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
是否可以将 TPS25750的 GPIO1配置为"UFP_DFP_Event"并将其用作 USB-ID 信号、其中 DFP ="高电平"在主机模式(P/D)下运行、UFP ="低电平"在器件模式(开路)下运行?
一般来说、如果设备在 DFP 模式下运行、它是否始终用作主机模式?
相反、如果器件在 UFP 模式下运行、它是否始终作为器件模式运行?
我想知道 TPS25750是否能够根据 USB-ID 信号确定主机/设备角色。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否可以将 TPS25750的 GPIO1配置为"UFP_DFP_Event"并将其用作 USB-ID 信号、其中 DFP ="高电平"在主机模式(P/D)下运行、UFP ="低电平"在器件模式(开路)下运行?
一般来说、如果设备在 DFP 模式下运行、它是否始终用作主机模式?
相反、如果器件在 UFP 模式下运行、它是否始终作为器件模式运行?
我想知道 TPS25750是否能够根据 USB-ID 信号确定主机/设备角色。
尊敬的 Jaewook:
如果您要创建新设计、我们强烈建议切换到 TPS25751的后续器件 TPS25750。
关于您的问题:
TPS25750 TRM 中的第2.16节包含了支持的 GPIO 事件表。 通过配置应用程序配置 GUI 中的 I/O 配置寄存器、可以将 TPS25750 GPIO 配置为这些事件中的任何一个。 是、支持 UFP_DFP。
[报价用户 id="587690" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411323/tps25750-implementing-usb-host-device-role-switching-using-the-gpios-of-tps25750 "]一般来说、如果设备在 DFP 模式下运行、它是否始终用作主机模式?
相反、如果器件在 UFP 模式下运行、它是否始终作为器件模式运行?
我想知道 TPS25750是否能够根据 USB-ID 信号确定主机/设备角色。
[报价]是的、这些注释是正确的。 您还可以通过 I2C 读取状态寄存器、以报告类似信息。
谢谢。此致、
Chris