This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 TPS25750的 GPIO 实现 USB 主机/器件角色切换

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411323/tps25750-implementing-usb-host-device-role-switching-using-the-gpios-of-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

是否可以将 TPS25750的 GPIO1配置为"UFP_DFP_Event"并将其用作 USB-ID 信号、其中 DFP ="高电平"在主机模式(P/D)下运行、UFP ="低电平"在器件模式(开路)下运行?

一般来说、如果设备在 DFP 模式下运行、它是否始终用作主机模式?

相反、如果器件在 UFP 模式下运行、它是否始终作为器件模式运行?

我想知道 TPS25750是否能够根据 USB-ID 信号确定主机/设备角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewook:

    如果您要创建新设计、我们强烈建议切换到 TPS25751的后续器件 TPS25750。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25751#


    关于您的问题:

    TPS25750 TRM 中的第2.16节包含了支持的 GPIO 事件表。 通过配置应用程序配置 GUI 中的 I/O 配置寄存器、可以将 TPS25750 GPIO 配置为这些事件中的任何一个。 是、支持 UFP_DFP。

    [报价用户 id="587690" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411323/tps25750-implementing-usb-host-device-role-switching-using-the-gpios-of-tps25750 "]

    一般来说、如果设备在 DFP 模式下运行、它是否始终用作主机模式?

    相反、如果器件在 UFP 模式下运行、它是否始终作为器件模式运行?

    我想知道 TPS25750是否能够根据 USB-ID 信号确定主机/设备角色。

    [报价]

    是的、这些注释是正确的。 您还可以通过 I2C 读取状态寄存器、以报告类似信息。

    谢谢。此致、

    Chris