This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:TPS62130A-Q1 | PMIC |可配置输出电压

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410661/tps62130a-q1-tps62130a-q1-pmic-configurable-output-voltage

器件型号:TPS62130A-Q1

工具与软件:

大家好!  

我正在使用 TPS62130A-Q1 PMIC 为1.1V 芯片供电。 我想使用数字电位器为该 PMIC 提供电压配置选项。

下面的公式可用于计算 PMIC 的输出电压。 我正在寻找配置的电压0.5mV 的绝对精度。 这意味着如果我将电压配置为1.04V、那么实际输出电压应该是(1.04 +/- 0.005)。

对于我的用例、我需要输出电压范围为1.04V 至1.21V。

反馈引脚上的电压为0.8V、如果 R1和 R2是理想电阻器、则输出电压将取决于预期在0.8V 时的电压精度。 数据表中是否有参数描述此0.8V 电压?   反馈引脚上的预期0.8V 偏差是多少?

使用数字电位器代替 R1和 R2。 PMIC 输出电压的步长直接取决于数字电位器中的抽头总数。 有一个带有总抽头数的数字电位器、即1024 (AD5292SRUZ-20-ADC)[ www.mouser.in/.../AD5292SRUZ-20-EP EP

借助此设置、可以实现1mV 的步长。   数字电位器的精度如何影响 PMIC 输出电压?  

电位计容差= 1%

INL =+/- 0.5 LSB

DNL =+/- 0.5 LSB

还有什么其他需要考虑的因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下参数:

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。  

    输出电压精度提到为+/- 1.8%。

    如果我的输出电压配置为1V、则输出电压可以是1.018V 或 0.982V。 最大误差为18mV。  能否请您确认我的理解是否正确?

    另外、您能否提供有关使用数字电位器控制输出电压的建议? 应考虑数字电位器的哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您答对了。 但在 PSM 模式下、误差可以达到-2.3%至2.8%。

    对于 数字电位器、应注意步长和精度。

    谢谢!

    Colin