工具与软件:
大家好!
我正在使用 TPS62130A-Q1 PMIC 为1.1V 芯片供电。 我想使用数字电位器为该 PMIC 提供电压配置选项。
下面的公式可用于计算 PMIC 的输出电压。 我正在寻找配置的电压0.5mV 的绝对精度。 这意味着如果我将电压配置为1.04V、那么实际输出电压应该是(1.04 +/- 0.005)。
对于我的用例、我需要输出电压范围为1.04V 至1.21V。
反馈引脚上的电压为0.8V、如果 R1和 R2是理想电阻器、则输出电压将取决于预期在0.8V 时的电压精度。 数据表中是否有参数描述此0.8V 电压? 反馈引脚上的预期0.8V 偏差是多少?
使用数字电位器代替 R1和 R2。 PMIC 输出电压的步长直接取决于数字电位器中的抽头总数。 有一个带有总抽头数的数字电位器、即1024 (AD5292SRUZ-20-ADC)[ www.mouser.in/.../AD5292SRUZ-20-EP EP
借助此设置、可以实现1mV 的步长。 数字电位器的精度如何影响 PMIC 输出电压?
电位计容差= 1%
INL =+/- 0.5 LSB
DNL =+/- 0.5 LSB
还有什么其他需要考虑的因素吗?