Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 Thread 中讨论的其他器件: BQ25758
工具与软件:
应用要求:
直流侧:直流9V~60V
电池侧:1~14节锂电池
模式:
1.充电器模式:9~60V 直流输入,充电到1~14节电池,充电电流需要从0~20A 调节
2.双向输出, 1~14节电芯输入,直流9~60V 输出。 电池电流可以通过可调限制。
能实现吗?