This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756双向输出要求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410289/bq25756-bq25756-bidirection-output-requirement

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758

工具与软件:

应用要求:

直流侧:直流9V~60V

电池侧:1~14节锂电池

模式:

1.充电器模式:9~60V 直流输入,充电到1~14节电池,充电电流需要从0~20A 调节

2.双向输出, 1~14节电芯输入,直流9~60V 输出。 电池电流可以通过可调限制。

能实现吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、借助 BQ25756可以实现这一点。 借助 BQ25756、您将需要使用数字电位器来控制电池反馈电压。 您可以使用 I2C 命令或电位器调节充电电流。

    由于电压范围非常大、因此您还可以使用 BQ25758直流/直流转换器。 758可以借助 I2C 命令改变输出电压和输出电流。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦