This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025QEVM:LM38025 EVM 损坏

Guru**** 2592520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411363/lmr38025qevm-lm38025-evm-damage

器件型号:LMR38025QEVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其新设计中评估了 LM38025。 但它们会按如下所示更改一些设置。

VIN = 60V

Vo=12V、并将电感器更改为10uH 或22uH。 (规格如下所示)

2~3执行了短路测试1次、然后 EVM 损坏。  

它们使用200R 作为负载、并联一个开关作为 短测试器件。

在2~3 μ s 之后、然后 IC 损坏。 下面的测试波形。 在保护发生后、您会看到一个尖峰。

客户认为 IC 损坏会导致尖峰。 您能提供一些建议吗? 谢谢  

Ch1是 Vin

Ch2是 Vo

CH3是 IO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很遗憾听到损坏的消息。

    数据表中提到、输出电压不得降至0V 以下。 运行条件表中提到最小输出电压为1V、任何较低的电压、我们都无法保证性能。

    您能否对在 CV 模式下运行的电子负载重新执行测试、强制 CV 电压使 FB 引脚电压大约为0.3V 至0.4V、并告知我该问题是否已解决?

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我不明白。

    ~测试电源短路保护的测试过程。
    您不能让客户在 CV 模式下进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、澄清了。 我想知道短路测试的执行方式是否会造成损坏、因为您可以在输出电压波形中看到、VOUT 变为低于0V。  

    当我建议采用 CV 模式时、这是判断器件是否按计划进入断续模式的简单方法。 您还可以增大负载电流以看到器件进入断续模式。  

    如果我有道理、请告诉我。  

    谢谢!

    Richard