This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:电池电量耗尽标志

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411420/tps25730-dead-battery-flag

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

如何按照数据表中所述、通过 I2C 清除 TPS25730的电池无电标志? 在 regsister 地图我找不到任何可能。

当使用 TPS25730的电池端口断开电源时、我想使用 SINK_EN 输出信号在 USB 集线器的主机端口上启动快速角色交换。

如果 TPS25730在3V3已经可用的情况下上电、则在再次拔下插头后12ms、SNK_EN 信号将激活(高电平)。
如果 TPS25730在电池电量耗尽模式(内部 LDO 提供3V3)下上电、则在拔下插头后大约40ms、SNK_EN 信号会激活、这在我的应用中太长。

因此、如果可能、我需要在电池电量耗尽时手动清除电池电量耗尽标志、以便在再次拔下插头时获得快速响应。

这是否可能或数据表中的描述是否错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    目前无法清除 TPS25730上的电池电量耗尽标志。

    这是可行的还是数据表中描述的错误?

    是的、数据表中描述了错误。 此部分可能来自具有此功能的类似器件(清除电池电量耗尽标志)。

    遗憾的是、除非您能够首先保证 VIN3V3上的3.3V 电压、否则我认为我们没有一个好的解决方案来缩短您用例中的 SINK_EN 激活时间。

    我建议探索 PLUG_EVENT GPIO、因为其行为可能与您正在查找的行为类似。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经检查了 PLUG_EVENT GPIO -电池电量耗尽后、出现了同样的问题。
    您对检测电池端口的断开情况有什么建议吗、因为我需要这样做来触发主机端口的 FRS?

    电池端口的 VBUS 上的电压开始下降时、我就需要一个触发器。 VBUS 可以是5V/9V/15V/20V。 是否有可用的芯片用于完成这项工作?

    谢谢。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我已经检查了 plug_event GPIO -电池电量耗尽后出现同样的问题。
    您对检测电池端口断开连接是否有任何建议、因为我需要这样做来触发主机端口的 FRS?[/QUOT]

    遗憾的是、不、我无法想象使用 TPS25730获得更快的响应速度还有其他任何事情可以做。

    [报价 userid="601278" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411420/tps25730-dead-battery-flag/5405895 #5405895"]电池端口 VBUS 上的电压开始下降时、我需要一个触发器。 VBUS 可以是5V/9V/15V/20V。 是否有可用于此工作的芯片?[/QUOT]

    TPS 25751会是最佳选择。 TPS25751是与 TPS25730同一系列的 DRP 器件。 它具有行为类似的可配置 GPIO、更重要的是能够清除电池电量耗尽标志。

    谢谢。此致、

    Chris