主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
嗨、团队:
如何按照数据表中所述、通过 I2C 清除 TPS25730的电池无电标志? 在 regsister 地图我找不到任何可能。

当使用 TPS25730的电池端口断开电源时、我想使用 SINK_EN 输出信号在 USB 集线器的主机端口上启动快速角色交换。
如果 TPS25730在3V3已经可用的情况下上电、则在再次拔下插头后12ms、SNK_EN 信号将激活(高电平)。
如果 TPS25730在电池电量耗尽模式(内部 LDO 提供3V3)下上电、则在拔下插头后大约40ms、SNK_EN 信号会激活、这在我的应用中太长。
因此、如果可能、我需要在电池电量耗尽时手动清除电池电量耗尽标志、以便在再次拔下插头时获得快速响应。
这是否可能或数据表中的描述是否错误?
谢谢。