Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G, BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25770G Thread 中讨论的其他器件: BQ25758
工具与软件:
大家好
我对使用 BQ25770G 有一些问题。
我们需要施加28V PD 功率输入、但我们的系统可能仅消耗约60W~70W 的功率。
我们希望减少布局面积、并将最大输入功率限制为大约28V/3A
我们是否可以仅使用 A 相? 也就是说、我们是否可以删除图中的所有项目标记?
如果我们可以删除这些项目、我们应该将这些引脚悬空还是短接至 GND?
谢谢!