This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:BQ25770G 双相控制

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411884/bq25770g-bq25770g-dual-phase-control

器件型号:BQ25770G
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758

工具与软件:

大家好

我对使用 BQ25770G 有一些问题。

我们需要施加28V PD 功率输入、但我们的系统可能仅消耗约60W~70W 的功率。

我们希望减少布局面积、并将最大输入功率限制为大约28V/3A

我们是否可以仅使用 A 相? 也就是说、我们是否可以删除图中的所有项目标记?

如果我们可以删除这些项目、我们应该将这些引脚悬空还是短接至 GND?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffic、

    目前、BQ25770G 不支持单相位操作。 可以考虑 BQ25758。  

    此致、

    Christian