Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25798
工具与软件:
您好! 我决定根据上一主题发布新帖子、因为我们现在可以成功与 BQ25798进行通信! 还有一个问题、它似乎无法为电池充电。 我有一个万用表与电池串联、还有一个5V-3A PSU 连接在输入端。 我知道1个 LED 消耗的电流大约为1mA、芯片消耗的电流为5mA、并且我们有2个 LED (请参阅原理图、1个用于 STAT、另一个用于3V3指示)、那么7mA 消耗的电流、就是这种情况! 或存储库、如所示 "涓流充电" 但它似乎没有从 PSU 消耗任何电流、可能达到最大1mA!
此外、正如 BQ25798 EVM 数据表中所述、每次我放置 CE 分流器时、状态 LED 都会亮起、因为我的电路板几乎就像是它的一份副本。
充电器可能看到我想充电的钠离子电池已耗尽... 因为它的电压范围在3.95V 和1.5V 之间、现在大约为2.16。 对于锂离子电池、它会很长时间地死、但我们不是这样、因此我怀疑它不会触发正常的0.5A 充电。 那么、我如何告诉它直接忘记涓流和预充电并进入正常充电? 我应该启用/禁用哪些设置? 查看以下所有 GUI 统计信息和设置:

和 GUI 图像: