This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:充电器已配置为 USB2ANY、但为什么不收费?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407340/bq25798evm-the-charger-has-been-configured-with-usb2any-but-why-doesn-t-it-charge

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好! 我决定根据上一主题发布新帖子、因为我们现在可以成功与 BQ25798进行通信! 还有一个问题、它似乎无法为电池充电。 我有一个万用表与电池串联、还有一个5V-3A PSU 连接在输入端。 我知道1个 LED 消耗的电流大约为1mA、芯片消耗的电流为5mA、并且我们有2个 LED (请参阅原理图、1个用于 STAT、另一个用于3V3指示)、那么7mA 消耗的电流、就是这种情况! 或存储库、如所示 "涓流充电" 但它似乎没有从 PSU 消耗任何电流、可能达到最大1mA!  

此外、正如 BQ25798 EVM 数据表中所述、每次我放置 CE 分流器时、状态 LED 都会亮起、因为我的电路板几乎就像是它的一份副本。

充电器可能看到我想充电的钠离子电池已耗尽... 因为它的电压范围在3.95V 和1.5V 之间、现在大约为2.16。 对于锂离子电池、它会很长时间地死、但我们不是这样、因此我怀疑它不会触发正常的0.5A 充电。 那么、我如何告诉它直接忘记涓流和预充电并进入正常充电? 我应该启用/禁用哪些设置? 查看以下所有 GUI 统计信息和设置:

    

和 GUI 图像:
              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foca:

    感谢您的发帖。 我们目前在美国的假期周末。 团队成员将对此进行调查、并在下周中旬之前回复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foca:

    通过将 VBAT_LOV 设置为 VREG 的15%、无法禁用涓流充电、但可以有效禁用预充电。

    根据原理图:

    1) 1)如果未使用 ACDRVx、请确保 VACx 连接到 VBUS。

    2) 2)确保 如果没有多路复用器 FET、则 ACDRVx 连接到 GND。

    3) 3)   如果未使用 shipFET、确保 SDRV 电容器连接到 GND 而不是 BAT。

    4) 4)  如果安装了 ShipFET、请确保 BATP 连接到 NFET 电源、否则它会连接到 BAT

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我移除了 ShipFET (通过跳线绕过了它)并执行上述步骤之后仍然可以充电。

    但我注意到、如果我把它连接到系统、VBUS 上没有任何东西、我的电池就会完全耗尽。 这一定是必须存在 ShipFET 的原因? 电池电流泄漏到系统中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foca:

    正确、ShipFET 确实允许充电器进入关断或运输模式以降低 Iq。 从原理图中可以看出、如果安装了 J14、则3.3V 全局电路可能是电池耗电的较大原因。

    此致、

    Jared Baxter