工具与软件:
您好、
我们已使用 TPS65266RHBT 多开关 IC 来满足项目的特定参数要求。 具体要求如下:
输入电压:5V
Output1:0.9V @ 3A
Output2:1.5V @ 1.5A
Output3:1.8V @ 1.5A
测试结果的安全等级
1) 针对0.9V 电压的电流限制
| 输入电压(V) | 5. |
| 输入电流(A) | 0.15. |
| 输出电压(V) | 0.79 |
| 输出电流(A) | 0.502. |
| 总负载(Ω) | 1.574. |
| 输入功率(瓦特) | 0.750 |
| 输出功率(瓦特) | 0.397. |
| 效率(%) | 52.87733333 |
针对1.5V 电压
| 输入电压(V) | 5. |
| 输入电流(A) | 0.14. |
| 输出电压(V) | 1.48. |
| 输出电流(A) | 0.302. |
| 总负载(Ω) | 4.901. |
| 输入功率(瓦特) | 0.700 |
| 输出功率(瓦特) | 0.447 |
| 效率(%) | 63.85142857 |
我们观察到 效率非常低、不符合我们的要求、因为我们需要90%以上的效率
我们还在以下 Thread 中制造前确认了设计: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350417/tps65266-tps65266rhbt/5166714#5166714
我现附上原理图和布局的快照、请为我们建议所需的更改以满足我们的预期。