This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:功率共享

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411445/lm7480-q1-power-sharing

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个应用、其中 PCIe 附加卡将从主板接收12V 电压(PCIe 插槽支持 66W 默认功率@12V、5.5A)。

只要主75W 功率不足、就会连接第二个电源(12V_AUX、最大6.25A @75W)。

因此、总功率将变为66+75=141W (适用于高性能要求用例)

我们计划在共漏极配置下实现上述设计、并使输出位于 MOSFET Q2和 U3的源极侧。

1) 1)通过连接输出 VOUT1和 VOUT2 (如 MOSFET Q2和 U3的源极侧上方 pic 所示)、我们可以在输出侧得到组合的141W 输出吗?

2) 2)未连接 VIN2时会产生什么影响?

3) 3)当 VIN2略高于或低于 VIN1时、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    控制器中没有有源负载共享功能。 当连接一个电源时、所有负载都将由它供电。

    连接第2个时、如果路径阻抗相同、则可能会自然发生负载共享。 如果 VIN2>VIN1、则所有负载都将由 VIN2供电。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我们希望尽快就此进一步讨论。 有可能共享您的电子邮件 ID、我们会联系您吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    S-dhir@ti.com

    此致、

    Shiven Dhir