This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702K-Q1 BUCK0's VOUT = VIN=3.3V

Guru**** 2516650 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402628/lp87702-q1-lp87702k-q1-buck0-s-vout-vin-3-3v

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

专家、您好!  

我的客户反馈、有时 BUCK0的 LP87702K-Q1的 VOUT = VIN = 3.3V。 在高温测试中、该问题更容易发生。  

然后、占空比为100%。

我想问一下哪种情况会导致这一问题发生?

也请帮助检查原理图。  

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的雷达为 AWR1843。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当系统复位时、降压转换器可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    发生这种情况时是否存在任何中断? 当发生这种情况时、buck0的电压监控器应报告 OV 事件。 从原理图中看、我看不出有任何原因。  

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niko:  

    我稍后会检查中断信号。

    通常、哪些情况会导致 OV 事件? 如电感器故障、负载故障或其他内部器件诊断 机制?μ H

    此致、

    文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niko:

    INT 连接到 GND、因此它始终为0。 我们将应用演示板来读取 I2C 寄存器。

    OV 事件是一个检测结果、对还是它是 VOUT 的根本原因?

    我们想知道 VIN = VOUT 的根本原因、以及  PMIC 是否发生了一些特殊的工作机制来导致 VIN = VOUT?  

    此致、

    文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    发生故障的电感器会影响输出电压、从而可能导致 OV/OV UV 事件。 此外、负载瞬变也会短暂影响输出电压、但这不是连续的效果。  

    OV 是电压监控器中检测到过压导致的、这不会导致开关引脚处于 PVIN 电平。 PMIC 中没有将 PVIN 电压直接连接到开关引脚的机制。  

    请通过 I2C 读取这些中断、以了解哪些中断处于挂起状态、因为这可以为我们提供一些方向。  

    您是否在其他电路板或其他 PMIC 单元上看到过此行为? 这也可能表明 PMIC 出现故障。  

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niko:

    感谢您的答复。  

    是的、不同项目的3个电路板会发现此问题。 此问题不是正常现象、可在运行几个小时后重复出现。  

    我昨天通过电子邮件向您和 Ishtiaque 发送了更多信息。

    此致、

    文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    我想继续通过电子邮件进行讨论、以便我们可以更详细地讨论。 如果您可以、请将此主题标记为已解决。 我会通过电子邮件发送更多说明。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!  

    我已经通过电子邮件发送了一份复印结果、其中包括注册信息。 你是否愿意帮助对它有看法?

    谢谢!

    此致、

    文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    是的、我会检查这一点。 我会通过电子邮件给您回复。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niko:

    是否有任何更新?

    此致、

    文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    已通过电子邮件回复。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查电子邮件中随附的 LP87702K-Q1的驱动器编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件回复