主题中讨论的其他器件:AWR1843
工具与软件:
专家、您好!
我的客户反馈、有时 BUCK0的 LP87702K-Q1的 VOUT = VIN = 3.3V。 在高温测试中、该问题更容易发生。
然后、占空比为100%。
我想问一下哪种情况会导致这一问题发生?
也请帮助检查原理图。
此致、
文廷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
专家、您好!
我的客户反馈、有时 BUCK0的 LP87702K-Q1的 VOUT = VIN = 3.3V。 在高温测试中、该问题更容易发生。
然后、占空比为100%。
我想问一下哪种情况会导致这一问题发生?
也请帮助检查原理图。
此致、
文廷
尊敬的文廷:
发生故障的电感器会影响输出电压、从而可能导致 OV/OV UV 事件。 此外、负载瞬变也会短暂影响输出电压、但这不是连续的效果。
OV 是电压监控器中检测到过压导致的、这不会导致开关引脚处于 PVIN 电平。 PMIC 中没有将 PVIN 电压直接连接到开关引脚的机制。
请通过 I2C 读取这些中断、以了解哪些中断处于挂起状态、因为这可以为我们提供一些方向。
您是否在其他电路板或其他 PMIC 单元上看到过此行为? 这也可能表明 PMIC 出现故障。
此致、
Niko