请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVH431B 主题中讨论的其他器件:TLVH431
工具与软件:
在电路中使用 TI TLVH431BQDBZR 器件时、根据电压计算。
产品应在~285V 时起作用、但事实表明、它在~260V 时起作用。
改用其他供应商的431拉电流器件时、
它将~285V 时的操作显示为电压计算。
在我们使用此 TI TLVH431 BQDBZR 器件之前
未在其他 MP 产品的同一电路中找到
此类问题。 这里有任何建议?谢谢!