This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:TLVH431BQDBZR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407712/tlvh431b-tlvh431bqdbzr

器件型号:TLVH431B
主题中讨论的其他器件:TLVH431

工具与软件:

在电路中使用 TI TLVH431BQDBZR 器件时、根据电压计算。

产品应在~285V 时起作用、但事实表明、它在~260V 时起作用。
改用其他供应商的431拉电流器件时、
它将~285V 时的操作显示为电压计算。
在我们使用此 TI TLVH431 BQDBZR 器件之前
未在其他 MP 产品的同一电路中找到
此类问题。 这里有任何建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aling、您好  

    您能否分享一下原理图? 它是否用于反激式解决方案?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aling、

    我尚未看到对此消息的回复、因此我将关闭该主题。 若要重新打开该主题帖、请回复此消息。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已经解决了这个问题。 感谢您及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aling:

    很高兴听到! 感谢您的更新。

    谢谢!

    Jackson