This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:谐振铃

Guru**** 2529960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401324/ucc28951-q1-resonant-ring

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

随着固定延迟的减少、变压器初级电压处的电压振铃消失。

供参考、匝数比:27、Lmag:8mH 初级、Llkg:22uH

1.输入电压:600V、较高的负载电流、20A 及以上

黄色:初级变压器电压  

蓝色:变压器初级电流  

2.电压较低时,例如输入电压:400V,450V, 负载电流:15A,

续流周期的电流波形从另一个方向增大。 好吗? 为什么? 它是由于低负载电流或高匝数比(27)还是其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这只是正常情况

    在第一个导通期间、过孔 MOSFET 在特定时间内斜升电流、并在斜降时间通过二极管

    第二种情况相移是最大的、跨度非常短、允许二极管自由流动、这就是它的原因  

    这是因为绕组电容、开关的杂散电容、二极管和漏电感

    不管怎样、继续进行测试很好、如果次级电压出现电压过冲、可能需要次级侧的缓冲器

    谢谢你

    Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.什么是理想的绕组电容? 如果它是少或多,采取什么步骤,如果它是多?

    2.当你说相移是最大的时,请用更简单的术语来解释,以便更好地理解。 放置 SiC 反并联二极管。 MOSFET 也是 SIC。  

    MOSFET P/N:G3R160mt12d

    二极管 p/n:gd02mps12e

    3.电流波形中的振铃,如何降低它? 我们可以在 CT 上尝试一些 RC 缓冲器吗? 或者您的建议是什么。

    4.您建议的阻尼器在次级侧的值是什么. 请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定看到的是寄生电容。  在电流改变极性之前续流结束时、电流波形中有一个平坦点。   该平点大约为400ns。 您应该不会  看到电感器斜率下降的情况。  那么、您为什么不看到电感器下降斜率?

    当您达到续流周期内的最大占空比时、它等于400ns。  未看到电流尖峰和电感器下降斜坡。  这种行为不应出现。  

    您是否在设计输出方面做了一些非传统的事情?  您能否分享原理图供审阅?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    1.下图是两个绕组的原理图。 绕组1和绕组2具有相同的元件。

    目前、我正在使用的次级 MOSFET 是 IRF200P223。 添加了肖特基二极管以加快关断速度。 添加了200V TVS 用于缓冲。  

    绕组1和绕组2目前以并联组合方式连接、而不是以串联方式连接。

    在初级侧,连接4个 SiC MOSFET ,反并联二极管,变压器 Llkg:22uH。

    初级 MOSFET P/N:G3R160mt12d

    二极管 p/n:gd02mps12e

    仅供参考、随着电压升高和负载电流增大、电流波形上升的幅度会完全减小、并且在续流期间会像往常一样出现下降斜率。

    2、 电流波形中的振铃,如何降低电流波形? 我们可以在 CT 上尝试一下 RC 缓冲器吗? 或者您的建议是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您的设计从该最大占空比进入续流模式时、变压器电流应随电感器电流的增大而减小。  在你的波形中、它以更大的幅度上升、然后它进入续流。  这不应该发生。   几乎就像其中一个 SR 会使输出电感器短路一样。

    您可能需要仔细检查输出变压器绕组与输出滤波器的连接方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    1.我注意到的电流跃变是、当我以二极管模式运行次级 FET 时、不存在这种跃变。 只有当我打开 FET 时才会出现跳变。

     

    绝对最大值  

    蓝色:初级电流  

    电荷注入

    此外、当电流改变方向时、电流的升高、我们会看到同步 FET 的栅极信号上出现噪声/振铃。 您的意见和建议

    3.同步 FET 可以在一段时间内重叠吗? 在我的情况下是这样吗?

    4.另一件事是初级电流波形中的振铃,如何减少它?

    5.虽然存在 RCD 钳位、但次级侧 FET 在开关期间会在漏源之间产生振铃。 如何缓解??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    1.我注意到的电流跃变是、当我以二极管模式运行次级 FET 时、不存在这种跃变。 只有当我打开 FET 时才会出现跳变。

     

    绝对最大值  

    >变压器电流为负值时,变压器初级电流在续流周期中看起来不正确。  当电流为正值时、它应该看起来像变压器电流。  在您的设计中、输出整流器的连接方式可能出错。  您应该仔细检查这一点。

    蓝色:初级电流  

    电荷注入

    >不确定下面的波形是什么。  您能仔细检查一下吗?

    此外、当电流改变方向时、电流的升高、我们会看到同步 FET 的栅极信号上出现噪声/振铃。 您的意见和建议

    3.同步 FET 可以在一段时间内重叠吗? 在我的情况下是这样吗?

    >是在续流期间、两个 FET 均导通。

     

    4.另一件事是初级电流波形中的振铃,如何减少它?

    >您的变压器初级电流波形看起来不正确。  我认为您的功率级中存在未正确连接的情况。  我会根据应用手册 slua560对它进行仔细检查。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    5.虽然存在 RCD 钳位、但次级侧 FET 在开关期间会在漏源之间产生振铃。 如何缓解??

    >我首先要弄清楚初级变压器电流为什么不正确。  一旦您找出了导致该问题的原因、您可以继续尝试修复振铃(如果仍然存在)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!下面是变压器波形。

    1.您能解释一下这与延迟有关吗? 那么如何才能减轻这种影响呢? 减少延迟??

    2、另外如何避免前沿电流尖峰? 它随着电压的增加而增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些尖峰实际上是开关节点电容与匀场电感器(Ls)、漏电感 Llk 和开关节点电容(CSW)之间的谐振环。

    您的做法是对您的延迟 TABSET 和 TCDSET 所做的。  他们太长了。  您需要将延迟设置为谐振频率的1/4、请注意、下面的公式用于设置初始延迟。   

    TABSET= TCDSET= 1/(4*(*2*3.14*(CSW*(Ls + Llk)^0.5))

    我还绘制了一张应该设置此延迟的图片。 您的延迟太长了。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了在相移全桥转换器中使用 UCC28951的分步设计过程。  您可能会发现这些信息对您的设计过程有帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、