Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
工具与软件:
随着固定延迟的减少、变压器初级电压处的电压振铃消失。
供参考、匝数比:27、Lmag:8mH 初级、Llkg:22uH
1.输入电压:600V、较高的负载电流、20A 及以上

黄色:初级变压器电压
蓝色:变压器初级电流
2.电压较低时,例如输入电压:400V,450V, 负载电流:15A,
续流周期的电流波形从另一个方向增大。 好吗? 为什么? 它是由于低负载电流或高匝数比(27)还是其他原因?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
随着固定延迟的减少、变压器初级电压处的电压振铃消失。
供参考、匝数比:27、Lmag:8mH 初级、Llkg:22uH
1.输入电压:600V、较高的负载电流、20A 及以上

黄色:初级变压器电压
蓝色:变压器初级电流
2.电压较低时,例如输入电压:400V,450V, 负载电流:15A,
续流周期的电流波形从另一个方向增大。 好吗? 为什么? 它是由于低负载电流或高匝数比(27)还是其他原因?

1.什么是理想的绕组电容? 如果它是少或多,采取什么步骤,如果它是多?
2.当你说相移是最大的时,请用更简单的术语来解释,以便更好地理解。 放置 SiC 反并联二极管。 MOSFET 也是 SIC。
MOSFET P/N:G3R160mt12d
二极管 p/n:gd02mps12e
3.电流波形中的振铃,如何降低它? 我们可以在 CT 上尝试一些 RC 缓冲器吗? 或者您的建议是什么。
4.您建议的阻尼器在次级侧的值是什么. 请提供建议
您好!
我不确定看到的是寄生电容。 在电流改变极性之前续流结束时、电流波形中有一个平坦点。 该平点大约为400ns。 您应该不会 看到电感器斜率下降的情况。 那么、您为什么不看到电感器下降斜率?

当您达到续流周期内的最大占空比时、它等于400ns。 未看到电流尖峰和电感器下降斜坡。 这种行为不应出现。

您是否在设计输出方面做了一些非传统的事情? 您能否分享原理图供审阅?
此致、
Mike、您好!
1.下图是两个绕组的原理图。 绕组1和绕组2具有相同的元件。

目前、我正在使用的次级 MOSFET 是 IRF200P223。 添加了肖特基二极管以加快关断速度。 添加了200V TVS 用于缓冲。
绕组1和绕组2目前以并联组合方式连接、而不是以串联方式连接。
在初级侧,连接4个 SiC MOSFET ,反并联二极管,变压器 Llkg:22uH。
初级 MOSFET P/N:G3R160mt12d
二极管 p/n:gd02mps12e
仅供参考、随着电压升高和负载电流增大、电流波形上升的幅度会完全减小、并且在续流期间会像往常一样出现下降斜率。
2、 电流波形中的振铃,如何降低电流波形? 我们可以在 CT 上尝试一下 RC 缓冲器吗? 或者您的建议是什么。
Mike、您好!
1.我注意到的电流跃变是、当我以二极管模式运行次级 FET 时、不存在这种跃变。 只有当我打开 FET 时才会出现跳变。
绝对最大值

蓝色:初级电流
电荷注入

此外、当电流改变方向时、电流的升高、我们会看到同步 FET 的栅极信号上出现噪声/振铃。 您的意见和建议

3.同步 FET 可以在一段时间内重叠吗? 在我的情况下是这样吗?
4.另一件事是初级电流波形中的振铃,如何减少它?
5.虽然存在 RCD 钳位、但次级侧 FET 在开关期间会在漏源之间产生振铃。 如何缓解??
您好!
请查看我的以下评论。
1.我注意到的电流跃变是、当我以二极管模式运行次级 FET 时、不存在这种跃变。 只有当我打开 FET 时才会出现跳变。
绝对最大值
>变压器电流为负值时,变压器初级电流在续流周期中看起来不正确。 当电流为正值时、它应该看起来像变压器电流。 在您的设计中、输出整流器的连接方式可能出错。 您应该仔细检查这一点。

蓝色:初级电流
电荷注入
>不确定下面的波形是什么。 您能仔细检查一下吗?

此外、当电流改变方向时、电流的升高、我们会看到同步 FET 的栅极信号上出现噪声/振铃。 您的意见和建议

3.同步 FET 可以在一段时间内重叠吗? 在我的情况下是这样吗?
>是在续流期间、两个 FET 均导通。
4.另一件事是初级电流波形中的振铃,如何减少它?
>您的变压器初级电流波形看起来不正确。 我认为您的功率级中存在未正确连接的情况。 我会根据应用手册 slua560对它进行仔细检查。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
5.虽然存在 RCD 钳位、但次级侧 FET 在开关期间会在漏源之间产生振铃。 如何缓解??
>我首先要弄清楚初级变压器电流为什么不正确。 一旦您找出了导致该问题的原因、您可以继续尝试修复振铃(如果仍然存在)。
此致、
您好!
这些尖峰实际上是开关节点电容与匀场电感器(Ls)、漏电感 Llk 和开关节点电容(CSW)之间的谐振环。
您的做法是对您的延迟 TABSET 和 TCDSET 所做的。 他们太长了。 您需要将延迟设置为谐振频率的1/4、请注意、下面的公式用于设置初始延迟。
TABSET= TCDSET= 1/(4*(*2*3.14*(CSW*(Ls + Llk)^0.5))
我还绘制了一张应该设置此延迟的图片。 您的延迟太长了。

以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了在相移全桥转换器中使用 UCC28951的分步设计过程。 您可能会发现这些信息对您的设计过程有帮助。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、