This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25756:我需要了解有关 ACUV 和 ACOV 引脚的哪些信息?

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756, BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412843/faq-bq25756-what-do-i-need-to-know-about-the-acuv-and-acov-pins

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ25820

工具与软件:

      ACUV 和 ACOV 引脚对 BQ2575X 和 BQ2585X 系列器件的输入电压工作窗口进行编程。 当输入电压超出编程窗口时、器件自动停止充电器、并且 PG 引脚拉至高电平。 三个电阻器控制 ACUV 和 ACOV 引脚上的电压以设置运行窗口。 下图显示了连接的简化原理图。 RAC1通常为1、000kΩ、以更大限度地减少分压器的输入电压漏电流。

     有几种方法可以使用 ACUV 和 ACOV 引脚来修改 VAC 工作窗口。 您可以将 ACUV 拉至 VAC 并将 ACOV 拉至 GND 以获得默认器件运行窗口。 其次、您可以使用以下公式来计算 ACOV 和 ACOV 工作窗口、还可以使用 BQ25756设计计算器来帮助计算电阻器。

VVACOVP= 1.2 (RAC1+RAC2+RAC3)/RAC3

VVACUVP= 1.1 (RAC1+RAC2+RAC3)/(RAC3+RAC3)

    ACUV 引脚还控制输入电压动态电源管理(DPM)调节。 这也称为 VAC_DPM。

VACUV_DPM= 1.21 (RAC1+RAC2+RAC3)/(RAC3+RAC3)

    VACUV_DPM 将降低充电电流、以防止输入电压下降到超过 VACUV_DPM。 VACUV_DPM 还有助于在达到 VACUVP 阈值之前降低输入电流。

BQ25750或 BQ25820器件是否有特殊注意事项?

     可以、BQ25750有特殊注意事项。 我们建议 VSYS 和 VBAT 之间的 ΔV Ω 应尽可能低、从而更大限度地减小电源路径切换期间的浪涌电流。 有关电源路径切换的更多信息、可查看 此常见问题解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对 ACUV 或 ACOV 引脚有任何疑问、请通过提出新的 E2E 问题来告诉我们。

    此致、
    埃森·加洛韦