Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756, BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ25820
工具与软件:
ACUV 和 ACOV 引脚对 BQ2575X 和 BQ2585X 系列器件的输入电压工作窗口进行编程。 当输入电压超出编程窗口时、器件自动停止充电器、并且 PG 引脚拉至高电平。 三个电阻器控制 ACUV 和 ACOV 引脚上的电压以设置运行窗口。 下图显示了连接的简化原理图。 RAC1通常为1、000kΩ、以更大限度地减少分压器的输入电压漏电流。

有几种方法可以使用 ACUV 和 ACOV 引脚来修改 VAC 工作窗口。 您可以将 ACUV 拉至 VAC 并将 ACOV 拉至 GND 以获得默认器件运行窗口。 其次、您可以使用以下公式来计算 ACOV 和 ACOV 工作窗口、还可以使用 BQ25756设计计算器来帮助计算电阻器。
VVACOVP= 1.2 (RAC1+RAC2+RAC3)/RAC3
VVACUVP= 1.1 (RAC1+RAC2+RAC3)/(RAC3+RAC3)
ACUV 引脚还控制输入电压动态电源管理(DPM)调节。 这也称为 VAC_DPM。
VACUV_DPM= 1.21 (RAC1+RAC2+RAC3)/(RAC3+RAC3)
VACUV_DPM 将降低充电电流、以防止输入电压下降到超过 VACUV_DPM。 VACUV_DPM 还有助于在达到 VACUVP 阈值之前降低输入电流。
BQ25750或 BQ25820器件是否有特殊注意事项?
可以、BQ25750有特殊注意事项。 我们建议 VSYS 和 VBAT 之间的 ΔV Ω 应尽可能低、从而更大限度地减小电源路径切换期间的浪涌电流。 有关电源路径切换的更多信息、可查看 此常见问题解答。