This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:安装在绝缘金属基板电路(IMS)上

Guru**** 2509005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412190/ucc21732-q1-mounting-on-insulated-metal-substrate-circuit-ims

器件型号:UCC21732-Q1

工具与软件:

尊敬的 E2E 设计支持:

您是否建议将此驱动器安装在 IMS 电路上?

可能的问题应与电容耦合有关:金属芯是否会在绝缘信号路径之间造成电流泄漏?

提前感谢您。

LM.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    是否有用于实施栅极驱动器的 IMS 电路的方框图表示?  

    我不确定您担心的信号耦合类型以及电容器耦合会如何影响。  

    谢谢

    SASI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我经历了电路关断时的启动。

    我发现我在栅极驱动器的电路上犯了一个错误:我将 MOSFET 的外部有源钳位连接到 COM、而不是 VEE。 这是一个错误、会导致 COM 到 VEE 短路。

    移除这些 VEE 后、某些电路可以正常工作(尽管存在 ISM)、而其他电路不正常(COM-MOSFET 11V 过压可能是由于灌电流故障)。

    有关信息、请参阅以下 ISM 层堆叠:

    - ISM 芯与2mm 铝,铜覆盖100µm 绝缘层(铝是次级侧)

    -再加上第二层铜层,超过100至150µm μ m 绝缘层(不能确定是预浸料)。

    -不是 PTH、只有 D100µm μ V 微孔。

    -很显然只能在初级侧装配

    我几周前曾向本论坛提出过这是否会成为一个问题的问题。 答案是,它是不是值得推荐的。

    问题应该是铝金属芯中的涡流和电路过载。 我将对其进行测试、以查看使用全功率栅极驱动器时是否正常...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您经常发布此问题(clmp 引脚短接至 COM 而不是 VEE)。 是的、请随时公布您的测试结果。