工具与软件:
你好,我想知道以下几点
1.) 在数据表所示的应用电路中、Q2 PNP 晶体管的功能是什么? 如何选择它?
2.) 升压到电池和降压-升压拓扑有何不同? 是否有 Excel 工作表可用于计算升压到电池?
3.)在"降压升压"中得到的 Cout 值 Excel 设计计算表连接 LED+和 GND 或 LED+和 LED-?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好,我想知道以下几点
1.) 在数据表所示的应用电路中、Q2 PNP 晶体管的功能是什么? 如何选择它?
2.) 升压到电池和降压-升压拓扑有何不同? 是否有 Excel 工作表可用于计算升压到电池?
3.)在"降压升压"中得到的 Cout 值 Excel 设计计算表连接 LED+和 GND 或 LED+和 LED-?
您好!
1.) 在数据表所示的应用电路中、Q2 PNP 晶体管的功能是什么? 如何选择它?
-在此配置中,如果电池电压降至配置电压以下, Q2 PNP 将触发欠压保护,如果升压转换器超过配置电压,则将触发过压保护
-要选择合适的晶体管,请找到一个接近您的预期输出电压要求两倍的晶体管
2.) 升压到电池和降压-升压拓扑有何不同? 是否有 Excel 工作表可用于计算升压到电池?
-升压到电池和降压-升压拓扑基本相同。 但主要区别在于升压至电池转换器以电池为基准、如上图所示。
-降压-升压的 Excel 工作表也可以用于计算升压到电池。
3.)在"降压升压"中得到的 Cout 值 Excel 设计计算表连接 LED+和 GND 或 LED+和 LED-?
-在 Excel 设计计算中获得的 Cout 值将连接在 LED+和 LED-之间
希望这对您有所帮助!