This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1降压-升压拓扑还是升压至电池?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412662/tps92692-q1-tps92692-q1-buck-boost-topology-or-boost-to-battery

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

你好,我想知道以下几点

1.) 在数据表所示的应用电路中、Q2 PNP 晶体管的功能是什么? 如何选择它?

2.) 升压到电池和降压-升压拓扑有何不同? 是否有 Excel 工作表可用于计算升压到电池?

3.)在"降压升压"中得到的 Cout 值 Excel 设计计算表连接 LED+和 GND 或 LED+和 LED-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.) 在数据表所示的应用电路中、Q2 PNP 晶体管的功能是什么? 如何选择它?


    -在此配置中,如果电池电压降至配置电压以下, Q2 PNP 将触发欠压保护,如果升压转换器超过配置电压,则将触发过压保护

    -要选择合适的晶体管,请找到一个接近您的预期输出电压要求两倍的晶体管

    2.) 升压到电池和降压-升压拓扑有何不同? 是否有 Excel 工作表可用于计算升压到电池?

    -升压到电池和降压-升压拓扑基本相同。 但主要区别在于升压至电池转换器以电池为基准、如上图所示。

    -降压-升压的 Excel 工作表也可以用于计算升压到电池。

    3.)在"降压升压"中得到的 Cout 值 Excel 设计计算表连接 LED+和 GND 或 LED+和 LED-?

    -在 Excel 设计计算中获得的 Cout 值将连接在 LED+和 LED-之间

    希望这对您有所帮助!