This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:请阐明在存在和不存在外部 VIN 时的 CD#引脚功能

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412738/bq25120f3a-please-clarify-the-cd-pin-functionalities-with-presence-and-without-presence-of-external-vin

器件型号:BQ25120F3A

工具与软件:

您好!

根据  BQ25120F3A  产品说明书、 CD#引脚功能被称为: "将 CD# 引脚驱动为 低电平、以将器件置于仅使用电池的高阻态模式、或在 VIN 有效时启用充电。  当只存在电池时、将 CD#引脚驱动为高电平以进入有效电池模式、而当存在 VIN 时、则禁用充电"  

请澄清:

1.  连接 具有有效 VIN 的充电器时、高阻态模式(CD#引脚=低电平、仅连接电池)是否会退出 ? 意味着  由于 CD#低电平而启用了电池充电?

2.     当连接 具有有效 VIN 的充电器时、是否会退出激活模式(CD#引脚=高电平 、仅连接电池)? 意味着    由于 CD# 高而禁用电池充电 ?

此致

PSG-4

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PSG-4、

     高阻态模式(CD#引脚=低电平、仅连接电池) 在连接 具有有效 VIN 的充电器时是否将退出 ? 表示  由于 CD#低而启用了电池充电?

    是的、如果/CD 为低电平、因此器件处于 Hi-Z 状态、则连接了充电器、器件将进入充电状态。

    Unknown 说:
    ]如果处于 激活模式(CD#引脚= 高电平 、仅 连接电池)、当连接 具有有效 VIN 的充电器时、将退出 该模式? 意味着    由于 CD# 高而禁用电池充电 ?

    没错、如果/CD 为高电平、因此器件处于电池工作状态、当连接了充电器时、器件将进入"Ready"状态。 直到/CD 被拉至低电平后、它才会充电。

    此致、

    Juan Ospina