请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120F3A 工具与软件:
您好!
根据 BQ25120F3A 产品说明书、 CD#引脚功能被称为: "将 CD# 引脚驱动为 低电平、以将器件置于仅使用电池的高阻态模式、或在 VIN 有效时启用充电。 当只存在电池时、将 CD#引脚驱动为高电平以进入有效电池模式、而当存在 VIN 时、则禁用充电"
![]()
请澄清:
1. 连接 具有有效 VIN 的充电器时、高阻态模式(CD#引脚=低电平、仅连接电池)是否会退出 ? 意味着 由于 CD#低电平而启用了电池充电?
2. 当连接 具有有效 VIN 的充电器时、是否会退出激活模式(CD#引脚=高电平 、仅连接电池)? 意味着 由于 CD# 高而禁用电池充电 ?

此致
PSG-4